Céliane est l’association de deux formes parfaites : le rectangle et le cercle dans un désign sans concession, très graphique et fonctionnel. Céliane ajoute l’émotion des sens - la vue et le toucher - au travers d’une palette innovante de matières et de couleurs et d’une offre étendue de fonctions de confort, communication et sécurité.
L'alliance souveraine de la forme et de la fonction
Une collection pour une infinité de combinaisons
Suivez vos envies et changez la plaque de votre interrupteur selon votre décoration et votre inspiration. La collection Céliane, c’est un large choix de couleurs et de matières. Avec le système de plaque Céliane, changez facilement le design, tout en conservant le mécanisme.
La solution céliane™ with netatmo
Céliane™with Netatmo est une gamme de prises encastrées et d’interrupteurs connectés. Par conséquent, rien ne change visuellement, mais cela change tout pour le confort au quotidien !
Céliane™ with Netatmo est non seulement une solution de pilotage qui permet de contrôler ses lumières et prises électriques connectées mais aussi d’autres équipements connectés (portiers, caméras).
Bonjour Céliane™ with Netatmo
Avec Legrand, la maison connectée devient accessible à tous. #HomeSmartHome.
« Bonjour Céliane » révèle une expérience utilisateur évolutive plus riche, plus utile et plus simple, qui facilite la vie au quotidien.
Céliane surface
Avec son design à fleur de mur, Céliane Surface s’intègre toujours dans le décor.
Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l’accumulation de poussière et permet de se brancher facilement. Sécurisante, propre et design, voici le nouveau standard de la prise de courant.
Céliane soft
Avec Céliane Soft, on commande la lumière en douceur. Sa touche souple et silencieuse lui permet d’être à la fois design et discret, pour que l’ambiance dans la pièce soit toujours zen.
Céliane USB
Avec la prise double port Céliane USB, accédez directement à une prise dédiée au chargement de vos appareils mobiles. Pratique, elle s’installe à la place de vos prises de courant et permet de recharger deux appareils en même temps et à vitesse optimale.
Céliane intuition
Ce va & vient s’allume manuellement et s’éteint automatiquement après dix minutes s’il ne détecte pas de mouvement dans la pièce. Idéal pour une chambre d’enfants, une cave, des toilettes, ou des lieux de passage, il contribue à la réalisation d’économies et est compatible avec tous types de lampes.
Céliane sans fil
Avec son design extra plat, Céliane Sans Fil permet d’ajouter un point de commande sans encastrement. Il s’installe en neuf et en rénovation, en se fixant facilement sur les murs. Sa communication radio permet sans aucun câblage de commander tous les types de lampes (LEDs, halogène basse consommation, fluo ou incandescent).
Céliane s'habille en exclusive
Parce que vos clients attendent de votre savoir-faire le hors norme, le sur-mesure, Legrand crée les Exclusives Céliane. Affirmant une maîtrise souveraine des matières qui lui permet de vous offrir une collection audacieuse et totalement inédite, à fort potentiel décoratif.
À découvrir
Legrand dans le monde
Espace presse