Nous concevons des objets intelligents qui ne sont plus seulement connectés, mais qui rendent de nouveaux services aux utilisateurs et leur offrent une meilleure expérience de la maison intelligente.
Chief Technology Officer du programme Eliot
Avec Eliot, Legrand développe une multitude de solutions connectées qui augmentent la valeur d’usage pour les utilisateurs. Il s’agit à la fois de connecter les produits existants (en ajoutant des interfaces connectées à l’offre actuelle du Groupe) et de développer de nouvelles solutions nativement connectées, c’est-à-dire intrinsèquement conçues pour pouvoir communiquer, aussi bien dans l’univers résidentiel que tertiaire. Car aujourd’hui, les usages n’ont plus de frontière et les expériences entre le résidentiel et le tertiaire se rejoignent. Fort de ce constat, Legrand permet à des millions d’utilisateurs d’agir sur leur environnement quel que soit l’endroit où ils se trouvent : leur logement, une chambre d’hôtel, leur espace de travail, etc.
L'innovation est une dynamique permanente de Legrand, inscrite au cœur de sa culture. Machine learning, reconnaissance vocale et faciale, Big Data : l’intégration de l’intelligence artificielle dans les objets connectés et les services associés permet à Legrand d’améliorer encore plus les fonctionnalités et les capacités pour le consommateur final comme pour l’installateur.
Chief Technology Officer du programme Eliot
Choisir Legrand pour sa maison connectée, c’est la garantie de disposer, partout dans le monde, des produits les plus innovants pour rendre sa maison plus confortable, plus économe et plus sûre. Avec Eliot et le programme « with Netatmo », la maison connectée devient accessible à tous.
Lancées avec succès depuis 2018, les gammes d’appareillage connectées « with Netatmo » sont des solutions de pilotage de la maison. Elles permettent non seulement de contrôler les lumières et prises électriques connectées, mais aussi les autres équipements connectés de la maison. Et ce, localement ou à distance, depuis un interrupteur, un smartphone ou via la voix.
Après CélianeTM with Netatmo, Adorne with Netatmo et Living Now with Netatmo, la gamme Radiant® with Netatmo arrive sur le marché américain.
Drivia with Netatmo est le premier tableau électrique connecté de Legrand. Constitué d’une gamme de modules installés directement au tableau, parfaitement compatible et complémentaire avec les gammes d’interfaces connectées du Groupe, il permet notamment de suivre et contrôler la consommation d’énergie au quotidien.
Dernier né de l’offre de portiers connectés Legrand après le Classe 300, le Classe 100x est destiné aussi bien aux logements particuliers qu'aux locaux professionnels. Il offre la possibilité d'interagir par la voix et l'image avec l'individu souhaitant accéder au domicile. Et ce, depuis son Smartphone sa tablette ou sa voiture, sur place ou à distance.
Intelligentes, les serrures et les Clés Netatmo renforcent la sécurité du domicile et offrent davantage d’autonomie à l’utilisateur au quotidien. L’utilisateur gère et partage l’accès à sa maison simplement et en toute sécurité. Il verrouille et déverrouille sa porte en insérant la Clé Intelligente dans la Serrure, comme une clé classique, ou en utilisant l’application Netatmo Security.
Disponible depuis 2020 en Europe, Smarther with Netatmo est la nouvelle génération de thermostat connecté Legrand. Il offre un contrôle plus intuitif du chauffage et de la climatisation, permettant aux occupants du logement d’adapter la température à leurs besoins en temps réel. Compatible avec l’application Home + Control, il intègre les mêmes fonctionnalités que les gammes connectées du Groupe.

En 2020, Legrand a co-développé avec le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives) une nouvelle génération d’interfaces utilisateurs sans batterie. Autonomes, ces interrupteurs délivrent une nouvelle expérience connectée du confort, tout en offrant un impact environnemental réduit grâce à la récupération d’énergie mécanique (energy harvesting).
Fournisseur de solutions intégrées pour tous les types de bâtiments tertiaires et industriels, Legrand propose une offre hôtelière très complète et évolutive. Cette offre regroupe aussi bien des fonctions standards comme le pilotage des équipements électriques que des fonctions plus élaborées qui permettent de générer des services tiers proposés aux clients. Ces solutions sont destinées à la fois aux chaînes hôtelières, aux hôtels indépendants, aux gestionnaires de bâtiments et aux utilisateurs finaux.

L’Offre UX Touch est un système de pilotage de chambre d’hôtel qui permet aux gestionnaires de proposer à leur client une expérience connectée. Alliant design et technologie, l’offre d’appareillage permet de contrôler aisément la température de la chambre, les lumières mais aussi les volets roulants, la serrure à badge et de personnaliser les scénarios.

Dans le cadre de son offre adaptée à l’hôtellerie, Legrand a initié de nombreux partenariats avec des start-up, telles Digivalet et Roomckecking. DigiValet met à la disposition des hôtels une technologie de pointe qui transforme et personnalise l'expérience en chambre de chaque client tout en enregistrant de précieuses données de gestion de la relation client qui permettent aux hôtels d'offrir un séjour unique à chacun de leurs clients. Quant à la plateforme Roomchecking, elle est connectée à l’offre UX Touch de Legrand et permet aux équipes des hôtels d’obtenir les informations qui leur sont utiles sur la vie de l’hôtel (température, éclairage, etc.).
Choisir Legrand, c’est la garantie de disposer, partout dans le monde, de solutions innovantes permettant aussi de vivre mieux et de façon plus sûre dans les bâtiments tertiaires, avec des solutions qui s’imposent comme un nouveau standard pour faciliter le pilotage des bâtiments.

Les BAES connectés de Legrand constituent la première offre d’éclairage de sécurité intelligente du marché. La connectivité permet de réaliser à distance et en temps réel un diagnostic de l’installation d’éclairage de sécurité. Ces nouveaux blocs de secours offrent aux occupants une sécurité renforcée et une sérénité au quotidien. Ils bénéficient aussi d’une installation universelle, simplifiée et rapide. Derniers nés des blocs de secours connectés, les BAES Uraone ont été lancés avec succès en France en 2020.

Du Data Center au petit réseau local, la gamme de bandeaux de distribution d’énergie (PDU) Legrand intègre de nouvelles fonctions intelligentes (iPDU). Ces fonctionnalités permettent de surveiller et de contrôler à distance les alimentations sur le réseau afin de gérer efficacement la capacité et la fonctionnalité de l’alimentation des équipements réseau.

DLM (Digital Lighting Management) est une offre de gestion de l’éclairage pour les bâtiments tertiaires aux États-Unis. Système évolutif très simple à installer, il optimise la performance énergétique des bâtiments et améliore le bien-être des occupants. Avec Lumenetix, Legrand permet aussi, outre le fait de jouer sur l’intensité lumineuse, d’adapter la “température” de couleur du blanc via des contrôleurs intégrés aux équipements Pinnacle (marque du Groupe) et pilotables par DLM.
Pour que les objets connectés communiquent et soient durables, il leur faut non seulement des réseaux performants, mais aussi une infrastructure fiable, performante et sécurisée qui, dans les bâtiments, leur permette de se connecter de façon pérenne à ces réseaux. Spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, Legrand enrichit en permanence son offre dans ce domaine, aussi bien au niveau du câblage structuré que du déploiement du cloud Legrand.
Les armoires fibre haute-définition Infinium destinées aux data centers et aux réseaux numériques pour les bâtiments illustrent la dynamique d’innovation continue de Legrand aux Etats-Unis. Armoire à haute-densité, cette solution offre de nombreux avantages dont une facilité d’installation et une grande simplicité d’exploitation.

Legrand dans le monde