Newsroom
Groupe |
11.04.2012Succès de la nouvelle émission obligataire en euros de Legrand
Legrand a lancé et fixé aujourd’hui avec succès une nouvelle émission obligataire en euros pour un montant total de 400 millions d’euros à 10 ans. La date d’échéance est fixée au 19 avril 2022 et le coupon à 3,375% par an.
Avec un livre d’ordre rapidement souscrit plus de 2 fois, la pleine réussite de cette nouvelle émission illustre à nouveau la confiance des investisseurs dans la solidité du modèle économique de Legrand et la qualité de sa structure financière illustrée par la notation A- attribuée au groupe par l’agence Standard and Poor’s.
Après deux émissions obligataires réussies en 2010 et 2011 et le renouvellement de la ligne « revolver » de son crédit syndiqué au second semestre 2011, Legrand poursuit avec succès la diversification de ses sources de financement et l’allongement de la maturité de sa dette renforçant ainsi une structure de bilan déjà très solide.