Strategy Advisor Legrand
Alliances, génération de services tiers, partenariats
Parce que c’est une condition essentielle au développement des objets connectés, Legrand multiplie les démarches pour proposer des solutions interopérables avec les différents protocoles IoT du marché et définir des standards en la matière.
Alliances, génération de services tiers, partenariats : l’enjeu est de promouvoir des langages ouverts pour pouvoir intégrer des systèmes tiers et échanger des données, avec pour objectif d’apporter des bénéfices supplémentaires à l’utilisateur.

Citation
« Ouverture et interopérabilité sont clés dans la réussite d’Eliot. »
Des alliances stratégiques
Porté par la dynamique Eliot, Legrand multiplie les alliances. L’enjeu est de s’associer pour parler un langage commun, de manière à ce que les objets connectés puissent communiquer entre eux. Ces alliances se situent aux trois niveaux d’interopérabilité : localement, au niveau des réseaux informatiques et au niveau du cloud.
interopérabilité locale
Legrand est un des membres historiques de la ZigBee® Alliance. ZigBee® est le standard international sans fil, ouvert et global pour l’Internet des Objets, conçu pour faire en sorte que des objets simples et intelligents coopèrent pour accroître le confort et l’efficacité dans la vie de tous les jours.
interopérabilité IP
Legrand est un membre actif de l’Open Connectivity Foundation, l’un des plus importants consortiums internationaux visant à promouvoir l’adoption au niveau mondial de produits, de systèmes et de services de l’Internet des Objets basés sur une technologie commune.
interopérabilité cloud
Le Cloud et l’API Legrand (Application Programming Interface) sont tous deux développés sous la solution Microsoft Azure.
Legrand générateur de services tiers
Legrand a délibérément choisi d’être ouvert et que des tiers puissent se connecter à ses solutions pour délivrer des services. Le Groupe se positionne ainsi comme un acteur de l’écosystème du bâtiment connecté.
Assistance
Legrand et La Poste associés
Partenaire de Legrand, La Poste pourra, via son hub numérique, proposer des services sur la base des interrupteurs connectés Legrand. Des projets pilotes sont déjà en cours.
Conciergerie
Legrand partenaire de promoteurs immobiliers
Relié à une application spécifique, le portier vidéo Legrand pourra bientôt délivrer des services de conciergerie par exemple. Le partenariat a déjà été expérimenté avec Nexity à Paris. D’autres projets sont en cours avec BNP Paribas Real Estate et des promoteurs chinois.
Maintenance
Legrand et Luxul
Acquise par Legrand en 2016, la société Luxul (US) développe un service qui permet à un installateur de diagnostiquer et dépanner à distance un système domotique.
Des partenariats ciblés
Legrand collabore avec des start-up à la pointe de l’innovation et des grands groupes internationaux.
Legrand est par exemple partenaire de Lumenetix pour la conception de solutions d’éclairage permettant d’adapter l’intensité chromatique pour un plus grand bien-être des utilisateurs.
Un partenariat technologique international a été conclu avec Samsung pour développer des offres améliorant le pilotage et le confort des chambres d’hôtels. Legrand et Samsung collaborent aussi pour connecter la plateforme Cloud Legrand au Samsung ARTIK Cloud.
Legrand collabore également avec Thread Group. Et les solutions du Groupe sont compatibles avec l’application Apple Home kit.