Vivre la maison connectée

Transformer la relation a l’habitat

La maison connectée est une réalité qui répond à une demande croissante des utilisateurs. Selon une étude de l’Observatoire des objets connectés réalisée par l’IFOP en 2016, “56 % des Français ont l’intention d’acheter un objet connecté”. Des objets qui, une fois capables de communiquer entre eux au sein d’une maison, transforment la relation à l’habitat. Avec Eliot, Legrand innove sans cesse pour rendre la maison connectée plus simple d’accès et d’utilisation, avec un choix de solutions toujours plus large. La promesse : améliorer l’expérience de tous les utilisateurs, qu’ils soient installateurs ou utilisateurs finaux, en démultipliant les services offerts grâce à l’interopérabilité des solutions. Legrand a renforcé en 2018 son offre pour la maison connectée avec l’acquisition de Netatmo, leader français du domaine qui conçoit des objets simples et intelligents pour une maison plus sûre et plus confortable.

Des solutions intelligentes au service de la maison connectée

Vidéo

Video - CELIANE™ with NETATMO

CELIANE™ with NETATMO

Céliane™ with Netatmo est une gamme de prises encastrées et d’interrupteurs connectés. Avec Legrand, la maison connectée devient accessible à tous. « Bonjour Céliane » révèle une expérience utilisateur évolutive plus riche, plus utile et plus simple, qui facilite la vie au quotidien.

Vidéo

Video - Smart Lighting Controls from the radiant collection

Smart Lighting Controls from the radiant collection

Nouvelle solution de prises et interrupteurs connectés, Smart Lighting Controls from the Radiant Collection est une première sur le marché américain. Solution de pilotage, elle permet non seulement de contrôler lumières et prises électriques mais aussi les autres équipements connectés de la maison. Et ce, localement ou à distance. Compatible avec plus d’une centaine d’écosystèmes, de Google à Amazon, Smart Lighting Controls from the radiant collection permet une expérience accessible et sur-mesure du confort de la maison connectée.

PortierClasse300L500.jpg

Classe 300X : le premier video portier connecté du marché

Premier vidéo portier connecté du marché, le nouveau Classe 300X de Legrand permet, depuis son Smartphone, sa tablette, ou sa voiture, d’interagir par la voix et l’image et de contrôler l’accès au domicile, sur place ou à distance.

Il est compatible avec Amazon Alexa, une caméra Samsung et la serrure connectée Yale pour que l’utilisateur profite pleinement du confort et de la sécurité.

Ssmarter

Thermostat Smarther legrand

Smarther est un nouveau thermostat connecté. Doté d’un design innovant et d’une interface tactile, il permet, à distance ou en local, d’ajuster la température de consigne ou de lancer la fonction “boost” pour plus de chaleur. Grâce au partenariat avec Amazon Echo, il peut être commandé par la voix et avertir l’utilisateur des changements opérés. Il offre aussi un contrôle intuitif du chauffage, adapté en temps réel aux besoins et modes de vie.

Focus

bnp.jpg

Céliane with Netatmo choisi par BNP Paribas Real Estate

Céliane With Netatmo a été choisi en exclusivité par BNP Paribas Real Estate pour équiper un premier immeuble d’habitation intégrant des équipements connectés en France. Inaugurés fin 2017 près de Paris, ces logements offrent une expérience unique aux occupants, apportant plus de confort et de sécurité au quotidien. En collaboration avec La Poste, Legrand et Netatmo, VINCI Immobilier propose également une expérience inédite dans ses nouveaux logements connectés près de Toulouse : grâce à son smartphone, les objets connectés du logement se pilotent via le hub numérique Docapost.

Citation

Si nous avons choisi Céliane™ with Netatmo c’est d’abord parce que c’est un système très simple d’usage et d’installation. Mais c’est aussi et surtout parce que c’est un système évolutif qui va permettre d’anticiper la digitalisation des modes de vie.

Kevin CARDONA,

Directeur de l’innovation BNP Paribas Real Estate

A découvrir

Legrand dans le monde

Espace investisseurs et actionnaires

Notre démarche RSE