Le design est au cœur de la stratégie d’innovation de Legrand, à la recherche du juste équilibre entre technologie, simplicité d’usage et tendances décoratives.
Innovation et simplicité : le design Legrand
The design creative process
L’innovation technologique seule ne suffit pas. Nous cherchons à offrir à nos clients une expérience réussie.
Les utilisateurs, qu’ils soient professionnels ou particuliers sont au centre de nos attentions et du processus de conception.
Interview

"Le Design est au coeur de la strategie d'innovation de Legrand"
Directrice Art & Design
Data center LSC3 : le design Intégré
Intégré à chaque étape du projet VDI LCS3, Le Design se focalise sur l’essentiel : l’expérience utilisateur. Il apporte des solutions intelligentes et ergonomiques comme l’extraction individuelle des cassettes par simple pression ou la mise en oeuvre ultra simplifiée des panneaux de brassage.
Le résultat : une expérience utilisateur unique amenée dans les Data-Centers, ces bâtiments essentiels de notre vie numérique.
Adorne Pop-out Outlets et Wave switch: s’inspirer des gestes de tous les jours
La prise « pop-out » qui sait se faire très discrète mais qui révèle, d’un simple geste, 4 prises lorsque l’on en a besoin. L’interrupteur « Wave », parfait pour l'entrée de la maison qui permet, d’un simple geste, d’allumer les lumières quand on entre chez soi les bras trop chargés.
Recherche & concepts
L’étude et l’analyse des Mega-tendances sociétales, économiques et technologiques permettent d’explorer des pistes nouvelles illustrant des futurs possibles.
Ces propositions Design d’avant garde, que l’on peut comparer aux « concept car » des fabricants automobiles sont systématiquement confrontées aux réactions des utilisateurs.
FLOCOON Pixel : l’interrupteur du futur
Inspiré des objets connectés, FLOCOON Pixel propose une gestion interactive de l’interrupteur : l’utilisateur le paramètre pixel par pixel et peut, par un simple geste, jouer sur l’intensité de la lumière. L’utilisateur devient le chef d’orchestre et compose son interface personnelle comme il le souhaite sur le plan fonctionnel.
« Entrée by Legrand » : l’ultra simplicité
'Entrée by Legrand' se place à l’entrée de la maison et propose deux scénarios à personnaliser : arrivée et départ. Par exemple, avec le scénario départ, il éteint les lumières, active le mode économie d'énergie pour les prises et abaisse la température.
Pour la sécurité, il allume l'alarme, ferme tous les volets et active les caméras de sécurité - tout cela en un seul clic. Il peut également être connecté à des services Cloud et afficher des informations sur une livraison de colis par exemple. « Entrée By Legrand » est imaginé pour se configurer à l'aide d’un Smartphone et l'utilisateur peut modifier les fonctionnalités avec souplesse dans le temps.
« O-Tune By Legrand » : mixer expérience physique et digitale
Avec son design minimaliste, « O-tune by Legrand » s'intègre partout et s'efface en arrière-plan lorsqu'il n'est pas utilisé. A l’approche de l’utilisateur, « O-tune by Legrand » se réveille.
La reconnaissance vocale, sert à déterminer ce que l'utilisateur veut commander. « O-tune by Legrand » s’associe au réglage de luminosité, d’ambiance couleur, de volume ou de température. L’action physique de la main sur la bague offre un contrôle très fin et le retour d’action ajoute à la qualité perçue.
Une équipe internationale
20 designers de plus de 5 nationalités
Le département design de Legrand, c’est 20 designers de plus de 5 nationalités travaillant en collaboration dans 5 pays (en France, en Italie, aux États-Unis, en Inde et en Chine).
Objectif : comprendre et s’adapter au contexte culturel des utilisateurs des 5 continents.
CMF : couleur, matière, finition
L’expertise « CMF » est un des outils Design essentiel de Legrand.
C’est en travaillant sur les 3 composants que sont la couleur, la matière, la finition que les interrupteurs vont être en adéquation avec les ambiances et styles dans lesquels ils sont projetés.
Tantôt destiné à s’effacer comme Axolute Air ou à jouer l’objet statutaire comme Art d’Arnould ou les finitions les plus high-end d’Arteor.

Avec Valena, les goûts et les couleurs ne se discutent pas
Ligne internationale à succès, l’interrupteur Valena joue avec tout un éventail de finitions des plus classiques aux plus élaborées. Chacun s’y retrouve, quels que soient ses goûts et ses envies.
Designer d’expériences : UX et ergonomie
Le design d'expérience, associe interfaces physiques et digitales.
En imaginant des ergonomies intuitives, simples et répondant à des usages quotidiens, l'objectif du département UX (User eXperiences) est d'offrir une excellente expérience utilisateur.
Inclusif, le design des produits Legrand est conçu pour tous les publics. Il intègre par exemple des fonctionnalités spécifiques pour les personnes en situation de handicap, de déficience visuelle ou en perte d’autonomie.
En savoir plus : Legrand Inclusive Design
Smarther : la simplicité et l’innovation récompensées
Primé aux If Design Award 2017 dans la catégorie « Building Technology », le thermostat connecté Smarther possède un design particulièrement intuitif. Sa température peut être réglée de manière classique (sur le boîtier), paramétrée à l’avance ou ajustée depuis votre smartphone.
Une expérience simple pour un contrôle optimal de la température ambiante, en mode chauffage ou climatisation.
Vidéo portier Class 300X connecté : le don d’ubiquité à portée de voix
Avec l’interface utilisateur très intuitive du portier Class 300X, les fonctions principales ont un accès rapide en tant que boutons physiques tactiles. De petites lignes ont été ajoutées pour guider vers les deux fonctions principales (haut-parleur et porte d'ouverture), ce qui garantit la facilité d'utilisation également pour les malvoyants. Sur l'application mobile, nous nous sommes concentrés sur les fonctions essentielles immédiatement disponibles et nous avons également un accès rapide pour appeler la maison avec un seul bouton.
À découvrir
Nos solutions
Réseaux sociaux
Legrand dans le monde
Espace investisseurs, actionnaires